bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Porady

Uwaga! Poniższy opis został przetłumaczony automatycznie.

Interesujące fakty na temat lamp festonowych

Lampy festonowe są małymi lampami elektrycznymi. Oferowane są jako żarówki i lampy festonowe LED, a ich wyniki obejmują szeroki zakres możliwych zastosowań. W naszym przewodniku możesz dowiedzieć się, jak zorganizowane są lampy festonowe, gdzie są używane i co należy wziąć pod uwagę przy zakupie.

  • Co to są lampy festonowe?

  • Żarówki i festony LED

  • Nasza praktyczna rada: używaj lamp festonowych jako osłony głośników

  • Kryteria zakupu lamp sufitowych - co jest ważne?

  • FAQ - Często zadawane pytania dotyczące lamp sufitowych

 
Lampa festonowa

Co to są lampy festonowe?

Lampy festonowe są nazywane podbitkami w żargonie technicznym. Termin ten jest również używany w technologii scenicznej i architekturze i pochodzi odpowiednio od włoskiej soffity i francuskiej soffitte, co oznacza coś w rodzaju „tego, co jest pod spodem”. W latach 30. XX wieku lampy sufitowe były używane jako lampy sufitowe do oświetlania pokoju. Dziś są one głównie używane do oświetlania systemów domofonowych i dzwonkowych i mniejszych wyświetlaczy . Służą jako lampki wskaźnikowe i światła pozycyjne, a także są dostępne w sektorze motoryzacyjnym. Na przykład lampy festonowe są instalowane w tablicy rejestracyjnej lub tylnych światłach lub wykorzystywane do oświetlenia wnętrza pojazdów .

Feston wyróżnia charakterystyczny kształt rurowy i posiada na każdym końcu styku. Aby naprawić podbitkę w gnieździe i zasilić ją energią elektryczną, potrzebujesz pasującej podstawy lampy . Rozróżnia się dwa typy festonu: te ze zintegrowanym drutem żarowym i bardziej nowoczesne warianty, które działają na bazie diod LED.

 

Żarówki i festony LED

Żarówki rurkowe z żarnikiem osiowym uznaje się za żarówki. Sposób ich działania jest prosty: energia elektryczna jest dostarczana do festonu przez podstawę, która nagrzewa wewnętrzny filament , aż zacznie świecić. Włókno żarowe działa praktycznie jako rezystor i przekształca energię elektryczną w światło i ciepło. Takie włókna często składają się z wolframu, szaro-białego metalu ciężkiego o dużej gęstości i bardzo wysokiej temperaturze topnienia i wrzenia. Jeśli filament jest zwinięty, tzn. Skręcony jak spirala, mówi się o filtrze filament . Jeśli żarnik jest nawinięty dwukrotnie (podwójne żarnik), uzyskasz wyższą skuteczność świetlną, ponieważ więcej żarnika pasuje do podbitki, a zatem wyższe temperatury można osiągnąć przy tej samej ilości energii elektrycznej. Szkło, w którym znajduje się żarnik, służy nie tylko jako ochrona, ale zawiera również środek do akcji zapobiegający nadmiernemu wypaleniu lub odparowaniu bańki żarowej. Często chodzi o azot lub gaz szlachetny. Istnieją również festony zawierające halogen (głównie jod).

Ogólną wadą żarówek jest to, że mogą one nie tylko tworzyć światło, ale także ciepło, a czasem nawet być bardzo gorące. Problem nie występuje w przypadku diod LED. Zamiast drutu żarnikowego festony LED są wyposażone w diody elektroluminescencyjne , które są wykonane z materiału półprzewodnikowego i zaczynają świecić po przyłożeniu napięcia elektrycznego. Przekształca prąd w światło bez wystawania ciepła t. Kolejną zaletą festonów LED jest to, że mają one długą żywotność i zużywają mniej energii elektrycznej niż festonowe lampy z żarnikiem.

 

Nasza praktyczna rada: używaj lamp festonowych jako osłony głośników

Lampy Festoon z żarnikiem muszą być nie tylko wykorzystywane jako źródła światła, ale mogą być również stosowane jako elementy elektroniczne. Mogą one działać np. jako zabezpieczenie głośników lub bezpieczników, rozpoczynając od zaświecenie się i tworząc rezystor, gdy przez urządzenie przepływa zbyt wysoki prąd. To ostatnie dzieje się wówczas, gdy głośnik jest przeciążony. Jeżeli natężenie prądu wzrasta, żarnik pracuje błyskawicznie, wyciszając głośnik. Tuby są odpowiednimi elementami ochronnymi zarówno dla głośników wysokotonowych, jak i głośników średniotonowych. Dzięki mocniejszym głośnikom możliwe jest równoległe połączenie kilku festonów.

 

Kryteria zakupu lamp festynowych - co jest ważne?

Aplikacja określa wybór odpowiedniej lampy festonowej. Jeśli chcesz używać festonów jako elementów ochronnych w głośnikach, musisz nieuchronnie wybrać festony żarowe . Jeśli podsufitki są bardziej przeznaczone do oświetlenia bagażnika w samochodzie lub tabliczki znamionowej na drzwiach, wówczas podsufitki LED są właściwym wyborem. Utrzymują się przez dłuższy czas, potrzebują niewielkiej ilości energii i nie są gorące.

Jeśli lampa festonowa ma zostać zainstalowana w urządzeniu sygnalizacyjnym, kolor światła może odgrywać rolę w wyborze. Oprócz festonów wytwarzających czyste światło, istnieją warianty , które generują zielone lub czerwone światło , które mogą być bardziej odpowiednie dla sygnałów ostrzegawczych lub powiadomień. Należy również wziąć pod uwagę rozmiar podstawy , aby móc zamienić podbitki w istniejące gniazdo.

 

FAQ - Często zadawane pytania dotyczące lamp festonowych

Czy są dostępne ściemnialne lampy festonowe?

Tak, jest. Ściemniane lampy żarnikowe są zawsze oznaczone jako takie i są często wykorzystywane np. do oświetlenia wnętrza pojazdu. Niektóre wersje mogą być przechowywane jeszcze przez pewien czas po wyłączeniu.


Czy możesz po prostu zastąpić festony drutem żarowym do festonów LED?

O ile żarówka rurkowa z żarnikiem osiowym LED ma takie same wymiary i taką samą wielkość cokołu, jak żarówka rurkowa z żarnikiem osiowym, z reguły wymiana żarówki nie stanowi problemu. Należy przestrzegać wskazówek producenta.